![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/00098939_a.png)
Kegelrollenlager eignen sich gut, wenn:
- hohe radiale Belastungen auftreten ➤ Abschnitt und ➤ Abschnitt
- einseitig hohe axiale Belastungen wirken ➤ Abschnitt
- kombinierte Belastungen aufgenommen werden müssen (gleichzeitig wirkende radiale und axiale Kräfte) ➤ Abschnitt
- die Welle axial genau geführt werden soll (Festlagerfunktion)
- die Lagerung axial sehr steif sein muss
- die Lagerstelle spielfrei oder vorgespannt betrieben wird (Einzellager werden gegeneinander angestellt) ➤ Abschnitt
- eine hohe Laufgenauigkeit gefordert ist
- die Tragfähigkeit von Schrägkugellagern nicht mehr ausreicht und die höhere Drehzahleignung der Schrägkugellager nicht notwendig ist ➤ Bild
- von den Lagern keine Fluchtungsfehler kompensiert werden müssen
- kompakte, hoch belastbare, steife und wirtschaftliche Lagerungen das konstruktive Ziel sind.
Tragfähigkeits- und Drehzahlvergleich – einreihige Kegelrollenlager/ einreihige Schrägkugellager
Fr = Radiale Belastung
Cr = Dynamische Tragzahl
nG = Grenzdrehzahl
|
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/000A17F1_a.png) |
Ausführungsvarianten
Kegelrollenlager haben ein umfangreiches Sortiment an ein- und mehrreihigen Ausführungen. X-life ist der neue Leistungsstandard für Kegelrollenlager und steht für eXtended life ➤ Link. Die wichtigsten auf einreihigen Kegelrollenlagern basierenden Ausführungen sind:
- einreihige Kegelrollenlager
- zusammengepasste Kegelrollenlager
- Integral-Kegelrollenlager.
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/0009746B_a.png)
Darüber hinaus stehen Kegelrollenlager auf Anfrage in vielen weiteren Ausführungen und Größen sowie für spezielle Anwendungen zur Verfügung. Zur allgemeinen Verfügbarkeit bitte bei Schaeffler anfragen. Upgrade auf X-life-Performance ist möglich. X-life-Lager TPI 241. Zusammengepasste Kegelrollenlager TPI 245. Integral-Kegelrollenlager TPI 151. Größere Kataloglager und weitere Lagerausführungen GL 1.
Lieferbar in metrischen und zölligen Abmessungen
Gefertigt werden Kegelrollenlager mit metrischen und zölligen Abmessungen.
Einteilung und Bezeichnung – metrische Lager und Lager in Zollabmessungen
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/000182DE_a.png)
Metrische Lager:
- DIN 720:2008
- ISO 355:2007
- ANSI/ABMA 19.1:2011 (Vorsetzzeichen KJ).
Lager in Zollabmessungen:
- ANSI/ABMA 19.2:2013 (Vorsetzzeichen K).
Kegelrollenlager der Grundausführung
Prinzipielle konstruktive Merkmale
Kegelrollenlager gehören zur Gruppe der Radial-Rollenlager. Im Gegensatz zur Kugel hat die Rolle senkrecht zur Rollenachse eine größere Kontaktfläche. Damit kann sie höhere Kräfte übertragen, ist steifer und lässt bei gleicher Belastung im Durchmesser kleinere Wälzkörper zu. Die ein- und mehrreihigen Lager bestehen aus einem bordlosen Außenring, einem Innenring mit zwei unterschiedlich hohen Borden und einem Käfig ➤ Bild, ➤ Bild. Der Käfig ist mit kegelstumpfförmigen Rollen bestückt. Rollenkranz und Innenring bilden eine Einheit. Der niedrige Bord hält zusammen mit dem Käfig die Rollen auf der Innenringlaufbahn; der hohe nimmt die axiale Kraftkomponente auf, die sich aus der Kegelform der Rollen ergibt. Während die Kegelrollen auf den Laufbahnen abrollen, gleiten sie am höheren Bord des Innenrings. Die verlängerten Mantellinien der Kegelrollen schneiden sich mit den verlängerten Laufbahnen des Innen- und Außenrings in einem Punkt auf der Lagerachse ➤ Bild. Durch diese geometrische Besonderheit eignen sich Kegelrollenlager sehr gut zur Aufnahme kombinierter Belastungen. Außerdem wird dadurch kinematischer Zwangsschlupf im Wälzkontakt vermieden.
Die hohe Maß- und Formgenauigkeit der Rollen verringert Laufgeräusche und Schwingungen
Aufgrund der Form- und Maßgenauigkeit der Kegelrollen werden die Wälzkörper eines Rollensatzes im Lastbereich praktisch anteilig gleich belastet. Das führt im Betrieb zu einem geräusch- und schwingungsreduzierten Lauf und zu hoher Anstellgenauigkeit.
Einreihiges Kegelrollenlager: Die Scheitelpunkte der Kegelflächen treffen sich in einem Punkt auf der Lagerachse
Fr = Radiale Belastung
Fa = Axiale Belastung
R = Rollkegelspitze
α = Nenndruckwinkel
|
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/000A0C0A_a.png) |
X-life-Premiumqualität
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/0009B5D1_a.png)
Einreihige Kegelrollenlager gibt es in vielen Baureihen und Abmessungen als X-life-Lager. Gegenüber vergleichbaren Kegelrollenlagern ohne X-life-Eigenschaften sind diese Lager wesentlich leistungsstärker ➤ Bild. Erreicht wird das u. a. durch höherwertige Ringwerkstoffe und eine optimierte Kontaktgeometrie zwischen Rolle und Laufbahn sowie zwischen Rolle und Bord. Zusammen mit einer gesteigerten Oberflächenqualität führt dies zur verbesserten Schmierfilmbildung.
Vorteile
Höherer Kundennutzen durch X-life
Aus diesen technischen Detailverbesserungen ergibt sich eine Reihe von Vorteilen wie z. B.:
- bis zu 20 % höhere dynamische Tragzahlen Cr ➤ Bild
- eine höhere Laufgenauigkeit und Laufruhe
- ein reibungsärmerer, energieeffizienterer Lauf (Reibungsreduzierung bis 50 %, bei steilkegeligen Kegelrollenlagern bis 75 %)
- eine niedrigere Wärmeentwicklung im Lager
- höhere Grenzdrehzahlen
- ein geringerer Schmierstoffverbrauch und dadurch längere Wartungsintervalle, wenn nachgeschmiert wird
- eine messbar längere Gebrauchsdauer der Lager ➤ Bild
- eine hohe Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit
- niedrigere Gesamtbetriebskosten
- kompakt bauende, umweltfreundliche Lagerungen.
Niedrigere Betriebskosten, höhere Maschinenverfügbarkeit
In Summe verbessern diese Vorteile die Gesamtwirtschaftlichkeit der Lagerstelle deutlich und erhöhen damit die Effizienz der Maschine und Anlage nachhaltig.
Nachsetzzeichen XL
X-life-Kegelrollenlager haben das Nachsetzzeichen XL im Kurzzeichen ➤ Abschnitt.
Vergleich der dynamischen Tragzahl Cr von X-life-Kegelrollenlagern mit Lagern ohne X-life-Performance
Cr = Dynamische Tragzahl
|
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/000A14C4_a.png) |
Ermüdungslaufzeit im Weibull‑Netz – Vergleich von X-life-Kegelrollenlagern mit Lagern ohne X-life-Performance
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/00016410_a.png) Ausfallwahrscheinlichkeit
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/00016411_a.png) Laufzeit in Stunden
|
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/000A0C12_a.png) |
Anwendungsbereiche
Aufgrund ihrer besonderen technischen Merkmale eignen sich X-life-Kegelrollenlager sehr gut für Lagerungen in:
- der Mobilhydraulik (Axialkolben- und Orbitalmotoren)
- Traktoren (Radlager und Getriebe)
- Vertikalmühlen (Schleifwalzen)
- Warm- und Kaltwalzwerken (Arbeitswalzen bei Walzgerüsten)
- Anwendungen zur Öl- und Gasförderung
- Off- und Onshore-Windkraftanlagen (Getriebe)
- Baumaschinen (Straßenwalzen, Bohrkopflager).
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/000183C3_a.png)
X-life steht für eine hohe Produkt-Leistungsdichte und damit für einen besonders großen Kundennutzen.
Einreihige Kegelrollenlager
Optimierte Produkteigenschaften verbessern das Betriebsverhalten nachhaltig
Kegelrollenlager sind einreihige offene Einzellager, die technisch bedingt immer gegen ein spiegelbildlich angeordnetes zweites Kegelrollenlager angestellt werden ➤ Bild. Die Lager sind so ausgelegt, dass sie die umfangreichen Anforderungen an den allgemein üblichen Bedarf sicher abdecken. So wurden beispielsweise zur Verbesserung der Schmierfilmbildung und Laufeigenschaften die Gleitflächen am Führungsbord des Innenrings sowie die Stirnflächen und das Kontaktprofil der Rollen optimiert ➤ Link. Daneben ermöglicht die hohe Fertigungsgenauigkeit das funktionssichere Anstellen der Lager gegeneinander. Dies wiederum führt zu verbesserten Betriebseigenschaften und damit zu einer höheren Betriebssicherheit. Kegelrollenlager sind nicht selbsthaltend. Dadurch kann der Innenring mit dem Rollenkranz getrennt vom Außenring eingebaut werden. Das erleichtert die Montage der Lager.
Einreihiges Kegelrollenlager
Fr = Radiale Belastung
Fa = Axiale Belastung
α = Nenndruckwinkel
|
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/000A0C0B_a.png) |
Zusammengepasste Kegelrollenlager
Reicht die Tragfähigkeit eines Lagers nicht aus oder soll die Welle in beiden Richtungen mit einem bestimmten Axialspiel geführt werden, dann sind einbaufertige zusammengepasste Lagersätze lieferbar. Grundsätzlich gibt es drei Anordnungen von zusammengepassten Kegelrollenlagern, diese sind die X-, O- und Tandem-Anordnung.
Zusammengepasste Kegelrollen-lagerpaare in Tandem-, X- und O-Anordnung, Belastungsrichtungen, Drucklinien
Fr = Radiale Belastung
Fa = Axiale Belastung
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/00016410_a.png) X-Anordnung
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/00016411_a.png) O-Anordnung
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/00016412_a.png) Tandem-Anordnung
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/00016413_a.png) Passring
|
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/000A0C10_a.png) |
X-Anordnung
Bei Lagersätzen in X-Anordnung laufen die Drucklinien zur Lagerachse hin zusammen ➤ Bild. Axiale Kräfte werden zwar aus beiden Richtungen, allerdings immer nur von einem Lager aufgenommen. Die X-Anordnung ist einfach im Aufbau und die am häufigsten verwendete Anordnung der paarweise zusammengepassten Kegelrollenlager.
O-Anordnung
Bei Lagersätzen in O-Anordnung laufen die Drucklinien zur Lagerachse hin auseinander ➤ Bild. Axiale Kräfte werden zwar aus beiden Richtungen, allerdings immer nur von einem Lager aufgenommen. Die Stützbasis ist bei der O-Anordnung am größten, was vorteilhaft ist, wenn das Bauteil bei kurzem Lagerabstand mit möglichst geringem Kippspiel geführt werden soll oder Kippkräfte übertragen werden müssen. Lagerungen in O-Anordnung sind relativ starr und nehmen auch Belastungen auf, die aus Kippmomenten resultieren.
Tandem-Anordnung
Bei Lagersätzen in Tandem-Anordnung verlaufen die Drucklinien parallel zueinander. Im Gegensatz zur X- und O-Anordnung kann die Tandem-Anordnung die Axialkraft nur in eine Richtung aufnehmen. In der Regel wird dieses Lagerpaar gegen ein weiteres Kegelrollenlager angestellt, welches die Axialkräfte der anderen Richtung aufnimmt.
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/0009746B_a.png)
Auf Anfrage sind zusammengepasste Kegelrollenlagersätze in X‑Anordnung lieferbar. Weitere Informationen zu „Zusammengepasste Kegelrollenlager“ TPI 245.
Vorteile zusammengepasster Lagersätze
Zusammengepasste Lagerpaare in O- oder X-Anordnung ermöglichen die wirtschaftliche Lösung vieler Lagerungsprobleme, u. a. durch:
- ihre hohe radiale und beidseitig axiale Belastbarkeit
- den vereinfachten Lagereinbau, da das Einpassen von Passringen entfällt und so Einbaufehler vermieden werden
- die genaue axiale Führung der Welle; das Axialspiel des Lagerpaares wird bereits bei der Lagerproduktion festgelegt
- die einfache Schmierung; der Schmierstoff kann dem Wälzsystem gut über Schmierbohrungen im Passring zugeführt werden.
Bestell- und Bezeichnungssystematik
Zur Vereinfachung des Bestellvorgangs wurde bei paarweise zusammengepassten Kegelrollenlagern die Bestellbezeichnung geändert:
- Der erste Modulbuchstabe D = 2 (Duplex) drückt die Anzahl der Lager aus
- Die Lageranordnung wird durch den zweiten Modulbuchstaben dargestellt:
- B = O-Anordnung - Back to Back
- F = X-Anordnung - Face to Face
- T = Tandem-Anordnung
- Bei Bedarf (Sonderausführung) kommt ein dritter Modulbuchstabe als fortlaufender Zähler für die Beschreibung einer Variante hinzu. Beispiel: A, B, … = andere Satzbreite, Variante an Zwischenringausführung
- Die axiale Lagerluft wird offen in der Bezeichnung angeschrieben. Beispielsweise bedeutet A80-120, dass die axiale Lagerluft des Lagerpaars im nicht eingebauten Zustand (Anlieferungszustand) zwischen 80 μm und 120 μm beträgt. Bestellbeispiel ➤ Bild.
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/000139C1_a.png)
Bei der Bestellung von zusammengepassten Kegelrollenlagern muss die Anzahl der Lagerpaare angegeben werden.
Integral-Kegelrollenlager (JK0S) – gepaart
Die Lager werden überwiegend paarweise montiert
Integral-Kegelrollenlager sind befettete, einseitig abgedichtete und einbaufertige Lagereinheiten, die vorwiegend paarweise in O-Anordnung montiert werden ➤ Bild. Die Lager sind nicht zerlegbar.
Die Axialluft muss nicht eingestellt werden
Die genaue axiale Lagerluft ergibt sich nicht durch die Anstellung der Lager, sondern stellt sich von selbst ein, wenn die empfohlenen Lagersitztoleranzen eingehalten werden. Dadurch entfällt das normalerweise erforderliche Anstellen der Lager gegeneinander. Bei paarweise eingebauten Integral-Kegelrollenlagern bildet sich am Außenring eine Nut für den Sicherungsring (Sprengring BR). Schaeffler Integral-Kegelrollenlager sind untereinander austauschbar.
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/000139C1_a.png)
Bei der Bestellung ist immer die Anzahl der Einzellager anzugeben und nicht die Zahl der Lagerpaare. Der Sprengring ist gesondert zu bestellen; z. B.:
- 2 Kegelrollenlager JK0S080-A
- 1 Sprengring BR125.
Gepaartes Integral-Kegelrollenlager, Belastungsrichtungen
Fr = Radiale Belastung
Fa = Axiale Belastung
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/00016410_a.png) Integral-Kegelrollenlager (JK0S), gepaart in O-Anordnung, abgedichtet, Spiel voreingestellt
|
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/000A0C11_a.png) |
Lager in Grundausführung
Radial und einseitig axial belastbar
Einreihige Kegelrollenlager nehmen hohe radiale und einseitig axiale Belastungen auf ➤ Bild und ➤ Bild. Zur axialen Gegenführung ist jedoch immer ein zweites Lager notwendig, das spiegelbildlich angeordnet ist. Diese Lagerkombination wird dann in O- oder X-Anordnung montiert.
Je größer der Druckwinkel, desto höher ist die axiale Belastbarkeit
Die axiale Belastbarkeit der Lager hängt vom Nenndruckwinkel α ab ➤ Bild. Je größer dieser Winkel ist, desto stärker kann das Lager axial belastet werden. Die Größe des Druckwinkels – und damit die Belastbarkeit des Lagers – ist durch den Wert e in den Produkttabellen gekennzeichnet. Der Nenndruckwinkel α der meisten Lagerreihen liegt zwischen 10° und 20°. Bei speziellen Reihen beträgt α etwa 28° bis 30°. Lager der Reihen 313, 323..-B, T5ED und T7FC sind durch ihren besonders großen Druckwinkel axial sehr hoch belastbar.
Tragzahl und Ermüdungsgrenzbelastung für Lagerpaare bestehend aus Einzellagern
Bei zwei Lagern gleicher Größe und Ausführung, die unmittelbar nebeneinander in O- oder X-Anordnung eingebaut sind, betragen die dynamische Tragzahl Cr, die statische Tragzahl C0r und die Ermüdungsgrenzbelastung Cur des Lagerpaares:
- Cr = 1,715 · Cr Einzellager
- C0r = 2 · C0r Einzellager
- Cur = 2 · Cur Einzellager.
Zusammengepasste Lager
Radial, beidseitig axial und momentenbelastbar
Zusammengepasste Kegelrollenlager nehmen höhere Radialkräfte als einreihige Kegelrollenlager auf. Bei X- und O-Anordnungen werden die Axialkräfte und Momentenbelastungen in beide Richtungen aufgenommen. Die Tandem-Anordnung kann die Axialkraft nur in eine Richtung aufnehmen.
Integral-Kegelrollenlager – gepaart
Radial und beidseitig axial belastbar
In O-Anordnung gepaarte, einreihige Integral-Kegelrollenlager nehmen hohe radiale und beidseitig hohe axiale Belastungen auf ➤ Bild.
Ausgleich von Winkelfehlern möglich
Die modifizierte Linienberührung zwischen den Kegelrollen und Laufbahnen sorgt für eine optimale Spannungsverteilung an den Kontaktstellen und verhindert Spannungsüberhöhungen an den Kanten. Damit tolerieren die Lager gewisse Winkelfehler und nehmen Momentenbelastungen besser auf ➤ Bild.
Gleichmäßige Lastverteilung durch optimiertes Rollen- und Laufbahnprofil
F = Belastung der Rolle
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/00016410_a.png) Gerades Profil
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/00016411_a.png) Logarithmisches Profil
|
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/000A5CA9_a.png) |
Zulässiger Winkelfehler
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/000139C1_a.png)
Ist das Belastungsverhältnis P/C0r ≦ 0,2, darf die Verkippung der Lagerringe zueinander maximal 4 Winkelminuten betragen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Lage der Wellen- und Gehäuseachse gleich bleibt (keine dynamischen Bewegungen).
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/0009746B_a.png)
Liegen größere Belastungen/Schiefstellungen oder dynamische Winkelfehler vor, bitte bei Schaeffler rückfragen.
Einreihige und zusammengepasste Kegelrollenlager
Möglich ist Öl- oder Fettschmierung
Einreihige und zusammengepasste Kegelrollenlager sind nicht befettet. Diese Lager müssen mit Öl oder Fett geschmiert werden.
Verträglichkeit mit Kunststoffkäfigen
Werden Lager mit Kunststoffkäfig verwendet, ist sicherzustellen, dass beim Einsatz von Syntheseölen oder Schmierfetten auf Syntheseölbasis sowie bei Schmierstoffen mit einem hohen Anteil an EP‑Zusätzen die Verträglichkeit des Schmierstoffs mit dem Käfigmaterial gegeben ist.
Ölwechselfristen einhalten
Gealtertes Öl und im Öl enthaltene Additive können bei höheren Temperaturen die Gebrauchsdauer der Kunststoffe beeinträchtigen. Vorgegebene Ölwechselfristen müssen deshalb unbedingt eingehalten werden.
Integral-Kegelrollenlager
In der Regel wartungsfrei durch Erstbefettung
Integral-Kegelrollenlager sind ab Werk mit einem Qualitätsfett nach DIN 51825 befettet. Die Fettfüllung ist so bemessen, dass diese Lager in den meisten Anwendungen während ihrer Gebrauchsdauer wartungsfrei sind.
Einreihige und zusammengepasste Kegelrollenlager
Abdichtung in der Anschlusskonstruktion vorsehen
Einreihige und zusammengepasste Kegelrollenlager sind nicht abgedichtet; d. h., die Abdichtung der Lagerstelle muss in der Anschlusskonstruktion erfolgen. Diese muss zuverlässig verhindern, dass:
- Feuchtigkeit und Verunreinigungen in das Lager gelangen
- Schmierstoff aus der Lagerstelle austritt.
Integral-Kegelrollenlager
Integral-Kegelrollenlager sind einseitig mit einer berührenden Dichtung (Lippendichtung) abgedichtet.
Grenz- und Bezugsdrehzahlen in den Produkttabellen
In den Produkttabellen sind für die meisten Lager zwei Drehzahlen angegeben:
- die kinematische Grenzdrehzahl nG
- die thermische Bezugsdrehzahl nϑr.
Grenzdrehzahlen
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/000139C1_a.png)
Die Grenzdrehzahl nG ist die kinematisch zulässige Drehzahl des Lagers. Sie darf auch bei günstigen Einbau- und Betriebsbedingungen nicht ohne vorherige Rücksprache mit Schaeffler überschritten werden ➤ Link.
Bezugsdrehzahlen
nϑr dient zur Berechnung von nϑ
Die thermische Bezugsdrehzahl nϑr ist keine anwendungsbezogene Drehzahlgrenze, sondern eine rechnerische Hilfsgröße zur Ermittlung der thermisch zulässigen Betriebsdrehzahl nϑ ➤ Link.
Lager mit berührenden Dichtungen
Für Lager mit berührenden Dichtungen sind nach DIN ISO 15312:2004 keine Bezugsdrehzahlen definiert. In den Produkttabellen ist für diese Lager deshalb nur die Grenzdrehzahl nG angegeben.
Drehzahlen bei zu Paaren zusammengepassten Lagern
Wärmebilanz beachten
Für zusammengepasste Lagerpaare sind die in den Produkttabellen angegebenen Grenzdrehzahlen nG zulässig, wenn bei den Einsatzbedingungen die ungünstige Wärmebilanz des Lagerpaares berücksichtigt wird.
Als neues Merkmal zum Vergleich des Geräuschniveaus unterschiedlicher Lagerarten und Baureihen wurde der Schaeffler Geräuschindex (SGI) entwickelt. Damit ist es erstmals möglich, eine Geräuschbewertung von Wälzlagern durchzuführen.
Schaeffler Geräuschindex
Der SGI-Wert basiert auf dem nach internen Standards maximal zulässigen Geräuschniveau eines Lagers, welches in Anlehnung an ISO 15242 ermittelt wird. Zum Vergleich unterschiedlicher Lagerarten und Baureihen ist der SGI-Wert über der statischen Tragzahl C0 aufgetragen.
Damit ist es möglich, Lager gleicher Tragfähigkeit direkt zu vergleichen. In den Diagrammen ist jeweils der obere Grenzwert angegeben. Das bedeutet, dass das durchschnittliche Geräuschniveau der Lager noch kleiner ist, als im Diagramm dargestellt.
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/000139C1_a.png)
Der Schaeffler Geräuschindex ist ein zusätzliches Leistungsmerkmal zur Lagerauswahl bei geräuschsensiblen Anwendungen. Die spezifische Eignung eines Lagers für eine Anwendung, beispielsweise hinsichtlich Bauraum, Tragfähigkeit oder Drehzahlgrenze, ist davon unabhängig zu prüfen.
Schaeffler Geräuschindex für Kegelrollenlager
SGI = Schaeffler Geräuschindex
C0 = Statische Tragzahl
|
![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/000AA35A_a.png) |
Limitierende Größen
Die Betriebstemperatur der Lager ist begrenzt durch:
- die Maßstabilität der Lagerringe und Kegelrollen
- den Käfig
- den Schmierstoff
- die Dichtungen..
Mögliche Betriebstemperaturen für Kegelrollenlager ➤ Tabelle.
Zulässige Temperaturbereiche